This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TM4C123GH6PM

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/789732/ccs-tm4c123gh6pm

Thread 中讨论的其他器件:CC3100SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在将振动传感器与 TM4C123G 集成在一起,并在文件中获得这些值 。 现在、我只想使用 C3100 Booster Pack 通过互联网将值发送到我的台式计算机中的文件。

有人能帮我解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以首先下载 CC3100SDK。 下载并安装后、转到 SDK_ROOT/platform/TIVA-c-launchpad 并将基站或 AP 示例导入 CCS。 现在、您有一个基本程序、它不会做太多工作、但在您的器件上运行。 在 SDK_ROOT/examples 中,您可以找到许多项目,这些项目展示了通过互联网进行通信的多种方式(例如 HTTP、TCP、UDP、MQTT……) )。 您需要怎样做、但参考相关示例将帮助您根据需要设置导入的项目。

    Jesu