This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:CCS v8.3.0 IDE 中没有 TI Resource Explorer?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/790461/ccs-cc1310-ccs-v8-3-0-no-ti-resource-explorer-within-ide

器件型号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

CCS v8.3.0  IDE 中没有 TI Resource Explorer? 无法在 CCS v8 IDE 中下载新的 SDK/示例... 刚刚从 CCS V7更新...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    转至主菜单 View -> Resource Explorer。
    如果不可用、您的更新可能出错。
    您可以并行安装许多 CCS 版本。 为此,请使用 c:\ti\ccs7.x.y、、、c:\ti\ccs8.x.y 类似子文件夹方案。

    如果您在 c:\ti (或类似产品)下有许多"产品"、并且您的 Tirex 在启动期间可能会超时、而不是快速 SSD。
    如果您有8 GB RAM 和2-3 GB 可用内存用于 NTFS 文件缓存,重新启动 Resource Explorer 可能会有所帮助。

    安装 SDK 的另一种方法:
    请访问 dev.ti.com/.../
    使用“软件包选取器”选择所需的版本
    而不是下载并安装它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,只需删除所有内容并安装 CCS v9,看起来一切都很好。