This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:组装

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/790221/ccs-msp430g2553-assembly

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 请帮帮我。

我无法获取此代码的作用是什么?

我尝试在 Code Composer Studio 中运行它、但没有声明任何内容、可能会有错误。

我只需要知道该代码的用途。 我刚刚开始学习微控制器编程。

CLR.W  &var1   

CMP.W  &var2、&var1   

JHS  (L4)   

L1:

CLR.W  变量3 (&V)   

cmp.W  &var5、&var3   

JHS  (L3)   

L2:

MOV.W  &var1、R12   

MOV.W  #0x000A、R13   

调用  #倍增  ;  R13 * R12 -> R12   

ADD.W  #0x0200、R12   

MOV.W  &var3、R15   

RLA.W  R15   

ADD.W  R15、R12   

CMP.W  @R12、&var4   

JEQ (  L4)   

事件 W  &var3   

cmp.W  &var5、&var3   

JLO (  L2)   

L3:

事件 W  &var1   

CMP.W  &var2、&var1   

JLO (  L1)   

L4:

MOV.W  &var1、&var6   

MOV.W  &var3、&var7   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Grigory、

    我建议您仔细阅读带有汇编语言的外设示例、以熟悉使用 MSP430进行汇编语言开发的过程。
    dev.ti.com/.../

    有关说明,请参阅《用户指南》第3章和第4章。
    www.ti.com/.../slau144j.pdf