This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6748:7.4.x 工具链是否与最新的 SYSBIOS/NDK 兼容?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/790288/compiler-tms320c6748-is-the-7-4-x-tool-chain-compatible-with-latest-sysbios-ndk

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI C/C++编译器

DSP = C6748

SYSBIOS = 6.46.06.00 (需要 C6000工具链7.4.x 的最后版本)

NDK = 2.25.01.11 (需要 SYSBIOS 6.46的最后版本)

C6000代码生成工具= 7.4.24

8.3.x C6000代码生成工具建议在我们不需要升级时保留7.4.x。  但是、我们还希望了解最新的 SYSBIOS/NDK 版本。  例如、SYSBIOS 6.76.00.08的发行说明指出、最小 C6000代码生成工具链为8.2.x 或更高版本。  同样、最新的 NDK 的最低 SysBIOS 为6.73、而 SysBIOS 版本需要8.2.x 或更高版本的 C6000代码生成工具。

我们将转到8.x.x 代码生成工具链、但我们的某些第三方库使用7.4.x 进行编译、很显然您无法将7.4.x 代码与8.x.x 代码混合。  是这样吗?

我们是否可以继续使用7.4.24的 C6000代码获取工具、并使用 SYSBIOS 6.76升级到 NDK 3.40?

谢谢、Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您升级到 SYSBIOS 或 NDK 所需的编译器版本。   

    [引用 user="Dean Hofstetter"]很显然、您无法将7.4.x 代码与8.x.x 代码混合使用。  是这样吗?[/引述]

    确实、TI 没有专门测试该确切组合。  尽管如此,我并不知道这种组合不起作用的任何原因。  主要限制是关于链接器。  链接器的版本必须与用于构建链接的任何输入(目标文件或库)的最新版本匹配或超过该版本。

    谢谢、此致、

    乔治