This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/C6000-CGT:8.3.3编译器导致 DSPLIB 的功能不正确

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/789964/compiler-c6000-cgt-8-3-3-compiler-caused-functional-incorrectness-for-dsplib

器件型号:C6000-CGT

工具/软件:TI C/C++编译器

TI.com 上先前版本的 DSPLIB 是使用 C6000 7.4.2代码生成工具编译的。 根据 ProC-SDK 5.2、DSPLIB 包含在处理器 SDK 中、并使用 C6000 8.x 代码生成工具进行编译。  

但是、使用 C6000_8.3.3代码生成工具、当使用-o3优化进行编译时、C66x 的以下 DSPLIB 内核的功能不正确(单元测试失败):

DSPF_sp_fftSPxSP、DSPF_sp_ifftSPxSP、DSPF_sp_SVD_cmplx。  

随附了这些内核的 CCS 工程以及 howe2e.ti.com/.../DSPF_5F00_sp_5F00_ifftSPxSP.zipe2e.ti.com/.../DSPF_5F00_sp_5F00_svd_5F00_cmplx.zipe2e.ti.com/.../readme.txt 上的自述文件 、以重现问题。  

感谢你的帮助。  

Jianzhonge2e.ti.com/.../DSPF_5F00_sp_5F00_fftSPxSP.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您将此问题通知我们。  我已复制了您在 readme.txt 中显示的故障。  通过其他渠道、我已经开始谈论最佳的前进道路。  一旦这一问题得到解决,我将在这里发表一份摘要。  现在、我将把这个线程标记为 Resolved。

    谢谢、此致、

    乔治