This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-keystone:不支持的 IDE "ccsv6"。 对于 CCSv3.3或#39;ccsv4#39;对于 CCSv4、请使用'ccs&#39。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/788646/ccs-ccstudio-keystone-unsupported-ide-ccsv6-use-ccs-for-ccsv3-3-or-ccsv4-for-ccsv4

器件型号:CCSTUDIO-KeyStone

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 CCS v6.2和 Matlab R2016a 上遇到问题。  基于此链接、http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_matlab.html 声明 Matlab R2016a 可以支持 CCS v6.2。 我已经为德州仪器(TI) C6000 DSP 安装了"嵌入式编码器支持包"、但在继续开始选择 CCS 工具链的设置过程后、没有德州仪器(TI) Code Composer Studio v6 (C6000)、如下图所示。 这是否意味着该 MATLAB 无法支持 CCS v6? 使用 Windows 10的 IM。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    最好直接联系 Mathworks 支持:
    www.mathworks.com/support.html

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nurul、

    支持 C6000的最新 MathWorks 版本为 R2016a。 CCS 6.2于2016年9月发布,*After * R2016a (发布于2016年3月),因此该组合从未经过测试和验证,它可以正常工作。

    我猜它可能适用于 CCS 6.0或6.1、但更可能适用于 CCS 5和更早版本。

    我还会注意到、大多数 C6000客户不使用支持包、而是只为其算法生成 ANSI ISO C 代码、将 C 代码导入 CCS、在那里集成到项目、然后使用 CCS 部署到 C6000器件。 对于 R2016a、此工作流程可能更好/更稳健、并且可能适用于您现在安装的 CCS6.2;但设置工作要做的更多。

    如需其他帮助、请 联系 MathWorks 技术支持

    谢谢、

    -Brian

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian