This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:C6713如何使用 FFT 功能

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/788794/ccs-c6713-how-to-use-fft-fuction

工具/软件:Code Composer Studio

我对如何在 CCS 中使用 FFT 功能有疑问。 我的硬件是 DSP C6713。

我尝试使用、但始终不工作。

其他人能给我一些建议吗?  喜欢我需要包含的主库?  或如何以正确的方式调用 FFT 函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeffery、

    如果您想在 C6713 DSP 上开始使用 FFT 计算、我建议您首先阅读 C674x DSPLIB 文章、网址为:
    processors.wiki.ti.com/.../C674x_DSPLIB
    在哪里描述了如何安装 C674x DSP 库以及如何使用它。
    然后、您可以在 Processor SDK RTOS 中找到有关访问 DSPLIB 的更多详细示例、网址为:
    www.ti.com/.../sprac64.pdf
    请注意 dSPF_sp_fftSPxSP_r2c_d.c 示例。
    此外,TMS320C67x DSP 库编程人员参考指南应该有所帮助:
    www.ti.com/.../spru657c.pdf

    此致、
    Tsvetolin Shulev