This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:XDS110和 Energytrace 设置问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/788517/ccs-cc1310-xds110-and-energy-trace-setup-problem

器件型号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我们在 CCS、XDS110和 Energytrace 方面遇到了问题。

我们的小型 CC1310设计工作正常。 我一直在使用 LaunchPad 与 CCS 8.2一起进行编程和调试

我们希望更好地控制能源使用、因为该设计旨在使用纽扣电池供电。  

经过一些搜索、我们发现我们需要 XDS110和附加能量跟踪 HDR。  

由于我们没有安装10引脚 JTAG 插座、因此我必须使用 XDS110附带的14引脚 TI 适配器进行定制插头。

第一个问题、是否需要重置? 它在14引脚适配器上不可用!

找不到这方面的明确答案!

当我尝试调试我们的设计时、我会得到:

连接到目标时出错:

(错误-267 @ 0x0)
控制器无法检测到有效的目标电源。 检查目标
指定电压电平的 JTAG 连接和/或连接设置。
(仿真包8.0.903.4)

我不会测量将 我的设计连接到 TGTSUPPLY OUT 的 AUX 端口上的任何电压。 我也尝试过电路中的电池、但运气不好。  

  位于 http://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf 第12页 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否已将探头设置为供电? 在4:00的以下短片中提到的内容:

    youtu.be/WOiJsRBMmr4

    否则、请查看视频的早期阶段、了解有关如何将其正确连接到目标板的详细信息(大约2:40)

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔