Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我们在 CCS、XDS110和 Energytrace 方面遇到了问题。
我们的小型 CC1310设计工作正常。 我一直在使用 LaunchPad 与 CCS 8.2一起进行编程和调试
我们希望更好地控制能源使用、因为该设计旨在使用纽扣电池供电。
经过一些搜索、我们发现我们需要 XDS110和附加能量跟踪 HDR。
由于我们没有安装10引脚 JTAG 插座、因此我必须使用 XDS110附带的14引脚 TI 适配器进行定制插头。
第一个问题、是否需要重置? 它在14引脚适配器上不可用!
找不到这方面的明确答案!
当我尝试调试我们的设计时、我会得到:
连接到目标时出错:
(错误-267 @ 0x0)
控制器无法检测到有效的目标电源。 检查目标
指定电压电平的 JTAG 连接和/或连接设置。
(仿真包8.0.903.4)
我不会测量将 我的设计连接到 TGTSUPPLY OUT 的 AUX 端口上的任何电压。 我也尝试过电路中的电池、但运气不好。