This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CCS:CCSv9 -文本模式下的安装程序(无 GUI、仅使用 CLI)

Guru**** 2860250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/820478/faq-ccs-ccsv9---installer-in-text-mode-no-gui-only-cli-usage

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我计划在构建服务器(debian)上使用 CCS 项目进行自动构建。 因此、我需要在命令行模式下提供 CCS。

我现在尝试的是使用以下调用通过安装程序安装 CCSv9:

ccs_setup_linux64_9.1.0.00010.bin --模式文本 

此呼叫不起作用。 错误消息显示:

将文件从/tmp/bitrock_installer_32242.log 复制到/home/时出错 /Downloads/CCS9.1.0.00010_linux-x64 ***未知变量 installer_location***/ccs_9.1.0.00010.log
:目标不可写

我的假设是、安装程序中缺少一些有关变量'installer_location'的变量、这会导致此错误。

我如何解决这个问题?

顺便说一下:甚至可以在非 GUI/CLI 专用服务器(debian)上配置和构建 CSS 工程吗? 在通过 GUI 安装程序安装 CCS 的本地计算机上,我可以使用 eclipsec --noSplash ....调用和触发构建 (笑声) 命令。  

感谢你的帮助。

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    不支持'--mode text'。 对于无 GUI 安装、请使用:

    >  ./ccs_setup_linux64_9.1.0.00010.bin --mode unattended --prefix <install location>

    这将执行到指定位置的完全安装

    [引用 user="Jan Feld">顺便说一下:甚至可以在非 GUI/CLI 服务器(debian)上配置和构建 CSS 工程吗? 在通过 GUI 安装程序安装 CCS 的本地计算机上,我可以使用 eclipsec --noSplash ....调用和触发构建 (笑声) 命令。  [/报价]

    是的、可以使用相同的命令从 CLI 构建 CCS 工程。 它实际上是 Linux 上的"eclipse":

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projects-command-line.html#working-with-ccs-linux

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意: 从 Code Composer Studio 9.2.0版开始、安装程序命令行参数已更改。 有关通过 CLI 使用 CCS 9.2.0.+安装程序的更多详细信息、请阅读以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_installer-cli.html

    谢谢

    Ki