This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352P:XDS110固件升级会导致 CC1352 Launchpad 上出现上电故障

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/819649/ccs-cc1352p-xds110-firmware-upgrade-is-causing-power-up-failures-on-cc1352-launchpads

器件型号:CC1352P

工具/软件:Code Composer Studio

代表客户发布:

DSS 出现了一个非常不幸的问题。 我刚刚升级到新版本的 CCS (CCS 9.1.0)、它可能附带用于 XDS110调试器的新固件。 当我们的回归旋转调试服务器时、似乎会自动更新 XDS110 FW (如果有新的 FW 版本可用)。 现在、我已经看到两次 LaunchPad 裸片(两个都是 CC1352)并且不会再次上电。 我 怀疑 这是由于我们同时启动多个调试服务器时的 FW 更新导致的。  

当我在我自己的 PC 上尝试时、我看到 LP 上的绿色电源 LED 在我第一次使用新版本的 CCS 旋转调试服务器时短暂熄灭。 我认为这是因为在后台进行了 FW 更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    如果我理解正确、则仅在自动化 DSS 测试环境中发现了此问题、但在 CCS 中手动执行这些步骤时未发现此问题。 是这样吗?

    对于受影响的 LaunchPad、如果您运行 JTAG 连接测试、结果如何?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需检查一下、看看您是否能够尝试 CCS 中的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin 是否能够尝试 Ki 建议的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马丁-我会私下跟你跟进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、仅当我们同时(大致)启动多个调试服务器时才会出现此问题。 在调用"工具"的同时、XDS FW 的升级似乎会发生冲突。 这实际上使 XDS 调试器起了坏作用、因为它没有启动并打开了电源 LED。 使用 xdsdfu.exe 时、它未显示在已连接的调试器列表中。  

    一位 TI 同事确认这是半砖型的、但可以通过使用特殊连接器的 XDS JTAG 端口将其恢复使用。 他必须重新编程引导加载程序(我想)、然后对 FW 进行编程。

    换句话说、在多个器件上并行编程 XDS FW 可能会使一个或多个调试器(从而使 LaunchPad)成为砖型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Martin DJ)]是的,仅当我们同时(大致)启动多个调试服务器时才会出现此问题。 在调用"工具"的同时、XDS FW 的升级似乎会发生冲突。

    感谢您的确认。 这可能是不属于我们标准测试的情形。 我们需要更频繁地调查此情况并防范此情况。