主题中讨论的其他器件:EK-LM4F120XL、 ENERGIA、 MSP-EXP430F5529、 MSP-EXP430G2、 TMDSEMU200-U、 TMDSEMU560V2STM-U、 TMDSEMU110-U、 MSP-FET、 ENERGYTRACE
工具/软件:Code Composer Studio
我在一所大学工作、该大学试图 在零客户端 PC 上使用 MSP432P401R。 它们无法通过 CCS、CCS Cloud、Energia 或 xdsdfu 将板连接/编程到 MSP432P401R。 他们在 同一个零客户端 PC 上使用 MSP-EXP430G2、EK-LM4F120XL 和 MSP-EXP430F5529时没有问题。
以下是尝试调试此问题时对零客户端的以下观察结果:
- 他们使用的最常见的零客户端 PC 是 10zig Zero Client 293d。
- 虚拟化主机操作系统:Windows 7 Enterprise 64位版本6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
- 设备管理器检测 XDS110类应用/用户 UART 和 XDS110类辅助数据端口。
- MSP432P401R 上的电源指示灯以及所有必要的跳线均亮起
- 已尝试各种 MSP432P401R。 它们不能在零客户端上工作、而是在传统 PC 上工作。
- Code Composer Studio V8、Code Composer Studio Cloud 和 Energia 报告说、在尝试上传程序时无法连接到 JTAG 器件。
- xdsdfu.exe -e 报告没有错误、但显示"找到0个器件"
我们将感谢在解决这一问题方面提供的帮助。 请告诉我我们可以提供哪些其他信息。
以下是显示驱动程序信息和错误消息的各种屏幕截图。