This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C206:C2000™︎微控制器论坛

Guru**** 2536080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2806, CONTROLSUITE, TIDM-1007, TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/824980/ccs-tms320c206-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320C206
主题中讨论的其他器件:TMS320F2806controlSUITETIDM-1007TIDM-1000

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我们正在开发 TMS320F2806器件。我们正在开发数字有源 PFC (即无桥升压转换器 PFC)。我们需要应用手册 SPRC307以及 C 文件源作为参考。但此应用手册不在现场提供。因此、请向我推荐  其他数字有源 PFC (即无桥升压)应用手册 转换器 PFC)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹麦语、

    很抱歉耽误你的答复。  您的帖子未按预期在星期一发送给专家。  我将要求他们查看您的特定查询。

    一般来说、F2806是一款相对较旧的器件、因此可能没有太多的推广活动。  该网站有一个部分专门用于 参考 包含新内容的设计。  例如、在搜索 BOOST + PFC 时 、我看到 TIDM-BLPFC 结果。  该软件是为 F2803x 编写的、但特性和概念适用。

    BLPFC 代码通过 controlSUITE 分发并安装到:\controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0\

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI.com 上提供了多种更新的升压 PFC 设计。

    ILPFC (两相交错升压 PFC)

    TIDM-1007 CCM 交错图腾柱 PFC

    TIDM-1000三相 Vienna PFC

    TIDA-0961交错式 CrM 图腾柱 PFC

    Shamim