This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5509A:CCSv3.3

Guru**** 2766645 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5509A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/824667/ccs-tms320vc5509a-ccsv3-3

器件型号:TMS320VC5509A

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我正在使用 TMs320vc5509a 器件、CCS v3.3用于编译应用软件。 CCSv3.3不能在 Window 10计算机上运行。 要使用 Windows 10、我计划使用 CCS 8.1.0版本。 我需要有关将我的所有应用代码迁移到 CCS8.1.0版本的帮助。 请帮帮我  

此致

Vikas Negi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    CCSv3.3 -> CCSv8迁移非常重要。 我不打算去做这件事-可能会有一些迁移难题。

    我可以提供的最佳建议(除了非常熟悉 CCSv8之外)是以下链接:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/training/CCSv5-FromCCSv3.pdf

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Importing_CCSv3_Projects_into_CCSv4

    这两个链接都很旧且过时(尤其是屏幕截图、因为自那时以来 GUI 将经历多次更改)。 然而,相当数量的材料仍然是相关的。 这是因为从 CCSv3迁移的最大问题是 CCSv4及更高版本中对 Eclipse 框架的更改。 以上链接涵盖了这些信息。

    祝您好运!

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。 我将遵循相同的步骤、并首先尝试在 CCSv4/5上迁移它。

    相关信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Vikas 否定1"]我将遵循相同的操作并尝试首先在 CCSv4/5上迁移它。

    我认为您应该直接访问 CCSv8 (或更高版本)。 尽管自 CCSv5以来迁移步骤可能有所改变、但它比迁移(v3 -> v5 -> v8)更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、我

    好的。 我将尝试从 ccs3.3到 ccs8的代码迁移。 TI 提供了任何书面程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、没有关于此类迁移的完整文档。

    Ki