This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:计算 CRC 并添加现有.txt 文件

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/825402/ccs-calculate-crc-and-add-in-with-existing-txt-file

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是否有人可以帮助我使用 rsec_cat.exe 计算.txt 文件的 CRC 并随附该文件?

请给我一条命令。

Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法识别名为 rsec_cat 的实用程序。  我怀疑您可以使用 MSP430链接器中内置的 CRC 功能来解决您的问题。  请在 MSP430汇编工具手册中搜索 标题为 由链接器生成的 CRC 表的子章节。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    解决了该用户的原始问题。 但我无法获取用于 CRC 计算和附加的 rsec_cat.exe 命令。  

    我无法理解如何使用该命令? 什么是命令?

    Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不提供实用程序 rsec_cat。  遗憾的是、我们无法为您提供帮助。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、TI 不提供 rsec_cat。

    然后、帮助我在现有.txt 文件中添加计算出的 CRC。

    Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="dinkar Patel"]帮助我在现有.txt 文件中添加计算出的 CRC

    TI 提供的 CRC 解决方案不采用这种形式。  相反、我们支持计算 CRC 并在链接时将其嵌入可执行文件中。   请在 MSP430汇编工具手册中搜索 标题为 由链接器生成的 CRC 表的子章节。

    谢谢、此致、

    乔治