This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CCS:开箱即用的深色主题不可用,何时或如何更改?

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/824721/faq-ccs-dark-themes-out-of-the-box-unusable-when-or-how-will-that-change

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、由于光标位于文本中时、这种对标识符的突出显示毫无用处、因此暗色主题不可用。 如何消除此愚蠢的标识符突出显示或更改其颜色选择?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    请参阅:

    https://stackoverflow.com/questions/29324184/eclipse-dark-theme-highlight-issue

    具体来说就是 Joanno 的回答。

    请注意、您不仅可以更改颜色、还可以更改事件标记方式的样式(突出显示、在其周围画一个框、在其上下划线等)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系、

    首先、我尝试了很多以使其正常工作、其次、我的问题是它何时开箱即可工作。

    我找不到任何选项来更改突出显示行为、您提供的文章似乎没有谈到我在此选项下看到的菜单。

    但是、好的、我使用 CCS 9.0.1签出了这一点、然后将再次进行检查

    感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ralph Deffke"]我找不到任何选项来更改突出显示行为,您提供的文章似乎没有谈到我在该选项下看到的菜单。

    请参阅以下屏幕截图:

    [引用 user="Ralph Deffke"]第二个问题是它何时开箱即可解决

    默认深色主题是 Eclipse 中的。 任何更改都必须由 Eclipse 社区进行。

    但是、我想、如果我们发货时有自己的"Code Composer Studio - Dark "主题、可能会更好。 我们可以正确设置这个主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后一个会很棒!!!!

    因为我仍然无法在#if 之间生成代码... endif visible

    正如我说过的、我花了很长时间在上面。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ralph Deffke"]后一个将是极好的!!!![/引用]

    我为此提出了一项改进请求。 跟踪 ID:CCSIDE-3644

    谢谢

    Ki