This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:cc2640r2

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/824706/ccs-launchxl-cc2640r2-cc2640r2

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

网址为 http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/docs/blestack/html/oad/oad.html

图82显示了4个项目。

我无法找到 OAD_TARGET_cc2640r2lp_app 和 OAD_TARGET_cc2640r2lp_stack。

请告诉我在哪里找到它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VIC:

    我建议您使用最新的 SDK 版本。  http://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 Markel 的意见。  

    [引用 user="VIC vic2"]我找不到 OAD_TARGET_cc2640r2lp_app 和 OAD_TARGET_cc2640r2lp_stack。

    OAD_TARGET_*都是 SDK v1.00.00.22的一部分,构建良好。
    安装此 SDK 并导入两个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我使用 的是 http://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK 上的最新版本(3.20.00.21) SDK 版本

    不包含 OAD_TARGET_cc2640r2lp_app 和 OAD_TARGET_cc2640r2lp_stack。

    >> OAD_TARGET_*都是 SDK v1.00.00.22的一部分,构建良好。

    从 Tom 的回答中可以看出,最新的 TI SDK 已删除 OAD_TARGET_*项目 ,文档已过时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VIC:

    SDK 1.00是2年前的第一个版本。 自那时以来、我们进行了许多更改、改进和错误修复。 因此、最好使用最新的 SDK 3.20版本。

    -kel