This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:CCS 9.1、CC2650 SimpleLink SDK 在哪里?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/824289/ccs-launchxl-cc2650-ccs-9-1-where-is-the-cc2650-simplelink-sdk

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2640R2FCC2640

工具/软件:Code Composer Studio

我没有在 TI Resource Explorer 中列出它。  只有适用于 CC2650的 TI-RTOS。  我已经安装了 CCS9.1和 CCS7.4、相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriela、

    CC2650没有 SimpleLink SDK。 它从 CC2640R2F 到我们所有更新的器件(CC13x2、CC26x2等)。

    您可以在此处的 BLE Stack 2.2.2下找到适用于 CC2640/CC2650产品的 BLE Stack: http://www.ti.com/tool/BLE-STACK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evan、感谢您的回答、这是我第一次深入了解 Arduino 提供的 TI MCU 生态系统。  如果这些问题很明显、请原谅我。

    我已安装 BLE 2.2.2堆栈。

    我可以将 CC2640R2F 示例、blink、hello world 等类似的内容与 CC2650一起使用吗?

    实质上、我正在寻找一些示例代码作为一个跳转到点、以熟悉 CCS 及其编译器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2640/50示例在 CC2640R2F 上不起作用、但同样的应用也是如此。  

    要使用 CC2650/40、请使用 BLE Stack 2.2.2。  

    要使用 CC2640R2F、请使用 SimpleLink CC2640R2F SDK。