This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6415:将 CCS 2.21 + 4 DSP、计算机升级到 Windows 10。 建议使用哪个 CCS 版本?

Guru**** 2587335 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-UE, TMDSEMU560V2STM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/824610/ccs-tms320c6415-have-ccs-2-21-4-dsps-computer-upgraded-to-windows-10-what-ccs-version-is-recommended

器件型号:TMS320C6415
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU560V2STM-UETMDSEMU560V2STM-U

工具/软件:Code Composer Studio

具有四个6415的产品。  一直在使用 CCS 2.21和 Spectrum Digital USB SD510。  程序使用 CCS RTOS。  哪个 CCS 版本支持 Windows 10、对现有代码的更改最少?  谢谢。  是否有任何仿真器(Spectrum Digital)建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的方案比较复杂;CCSv2.21使用 DSP/BIOS 4.80 (如果我调用正确)、因此任何新版本都将强制要求您迁移到 DSP/BIOS 4.90 -这可以通过 CCSv2.21实现、也可以更新到 CCSv3.3。 尽管 Windows 10中不支持此版本、但一些用户找到了一种安装该版本并使其正常工作的方法(在某些限制下)。 无需说您需要在这个新的 DSP/BIOS 版本下彻底验证您的软件。  

    如果您打算使用更新版的 CCS、则需要再次将目标软件更新为 DSP/BIOS5.41 (如果使用 CCSv3.3作为中间步骤)或最新的5.42.02.10 (如果您打算迁移到 CCSv5.5)。 该版本与 DSP/BIOS 配合使用非常好、包括用于调试的实时分析工具。 需要再次进行验证。  

    根据您的开发和/或维护的状态、您可能需要创建一个使用旧版 Windows 作为客户操作系统的虚拟机和 CCSv2.21来构建代码。 这将跳过验证工作。  

    然后、您可以在主机操作系统中安装较新版本的 CCS (v5.5、如上所述)、并使用现有的 XDS510USB 或较新版本的 XDS560v2 (TMDSEMU560V2STM-U 或 TMDSEMU560V2STM-UE)。 这将允许进行调试。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔