主题中讨论的其他器件: TMS320F28027
工具/软件:Code Composer Studio
如果使用 GUIDesigner 运行 CCStudio 的 PC 上的串行端口可以访问串行端口、这将非常有用。 有可能吗?
如果可能、我可以使用它来创建一个框架、通过访问我的器件的 USB 端口来测试我的器件。
器 件有一个我将通过 JTAG 连接到的 Piccolo TMS320F28027、还有一个处理器可以通过 USB 端口为我提供大量信息。
我可以看到 Code Composer Studio 的安装中有一个 Node.js (我仍在使用6.1.3.00034版)。
据我所知、Node.js 可用于(虚拟)串行/COM/USB PC 端口通信。
从 CCStudio GUIDesigner 到 PC USB 端口的通信是否可行?
您是否知道其他人是否曾或曾尝试过这样做? 如果是、是否有任何参考?
您对此有什么建议吗?
我实际上更希望仅使用 CCStudio 进行测试、并避免使用其他应用程序与 USB 端口进行通信。
另外一种方法是用 C#编写一些 VisualStudio 应用程序、并从 CCS 启动它、但我想避免这种情况。
此致、
Vlad Pavlovic