This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E411Y:在 CCS 环境下使用"ARM Keil MDK 编译器&quot

Guru**** 2525650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/823577/ccs-msp432e411y-using-arm-keil-mdk-compiler-under-ccs-environment

器件型号:MSP432E411Y

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
我的客户问我是否可以在 CCS 环境下使用工具链"ARM Keil MDK Compiler"。
请给出建议。 如果可能、如何实现这一点?


[背景]

我的客户团队为每个成员购买了 uVision、并鼓励所有成员使用 MDK 编译器。

但我的客户已使用 CCS 多年、因此他很高兴能够同时使用"ARM Keil MDK 编译 器"和"TI SDK"。

[其他要点]

-我知道 CCS 可以通过(Help→Install Code Generation Compiler Tools)导入"ARM 编译器工具"、但我不确定 列出的候选 对象是否为"ARM Keil MDK Compiler"。

-如果 ARM 的 IDE uVision 与"TI SDK"兼容、这将是另一种解决方案、但我不确定它们的兼容程度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南布-圣

    [引用 user="Hideaki Nambu"]我的客户问我是否可以在 CCS 环境下使用工具链"ARM Keil MDK 编译器"。
    请您提供建议吗?

    CCS 工程无法做到这一点。 只有 TI 和 GCC 编译器可与 CCS 工程配合使用。

    但是、如果客户希望使用非 CCS 工程、则可以使用其他工具链:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#types-of-projects

    "具有现有代码的 makefile 项目"将为客户提供最大的灵活性、但他们需要做更多的初始工作来设置和维护它。

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki-San、

    非常感谢您的答复和其他建议。