This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:关于毫米波 SDK

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/823530/ccs-iwr1443boost-about-mmwave-sdk

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我有一个 IWR1443BOOST、器件版本是 ES2.0

我安装了毫米波 SDK 3.2.0.4

我有一些问题。

1.我想测试毫米波 SDK 演示程序(14xx -毫米波 SDK 演示)  

  但它支持毫米波 SDK 2.1.0.4和 IWR1443 ES3.0。

  我无法测试演示程序,因为我的 IWR1443BOOST 器件版本是 ES2.0?

  

   能否使用毫米波 SDK 3.2.0.4编译演示程序?

  如果必须修改演示程序才能进行编译、我应该修改什么?

  您能详细解释一下吗?

 

2.毫米波传感器的大多数演示程序都适用于低 SDK 版本( 低于2.1)

  如何使用毫米波 SDK 3.2.0.4编译演示程序?   

IWR1443 ES2.0器件是否不再生产?

  它目前是否仅生产 IWR1443 ES3.0?

如何获取毫米波 SDK 2.0和1.2?

我将等待您的回答。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Son Dong-Seong:

    ES2.0不再生产、因此您必须使用 MMWAVE_SDK1.2或更早版本中的毫米波演示。 ES2.0与 SDK2.1不兼容。 (供将来参考 IWR1443与 SDK3.0+不兼容)

    谢谢、

    Akash