This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSV9更改背景颜色和文本颜色

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/823706/ccs-ccsv9-change-backgroundcolour-and-textcolour

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想将背景颜色更改为黑色、将文本颜色更改为白色。

我必须怎么做?

此致 Friedrich

 CCS 版本:9.0.0.00004刚刚更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Friedrich、

    最好的方法可能是使用所谓的"主题"

    如果您转至 CCS 中的 Preferences 对话框、  在 Windows/Linux 上、这位于 Window (窗口)菜单上。

    如果展开"常规"并选择"外观"、您将能够更改主题

    您可以在此处尝试暗色主题:

    我会尝试一下。  还有一个称为颜色主题的 Eclipse 插件、有些人喜欢它。  它提供了一组更多的主题选项。  它可从 Eclipse Marketplace (位于帮助菜单上)获取。

    此致、

    John