This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:AM5708:CCS+GDB

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/823128/ccs-am5708-ccs-gdb

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

  
   我在 ubuntu16.04中安装了 CCS8.3.1。

   哪里是解释 CCS+GDB 调试开发案例的链接?

   
   如果我编写一个 C 程序、如何将交叉编译的可执行文件放入电路板中? ? 您是否需要 GDB 调试工具?

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 基于 Eclipse/Cdt、因此 Eclipse/Cdt 开源组件能够处理 GDB 调试器。  

    从纯工具的角度来看、我们提供了一个1小时的培训课程、重点介绍如何在 CCS 中调试嵌入式 Linux 应用、其中还包含 GDB 调试:

    https://www.youtube.com/watch?v=JpXJ-F5QqOo 

    有关 CDT 调试功能的其他详细信息、请参阅常见问题解答:

    https://wiki.eclipse.org/CDT/User/FAQ#Debugging_C.2FC.2B.2B_Projects 

    也许器件团队可能会针对 AM57x 系列器件提供额外的培训材料。 我会将此主题通知他们。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user4205571、

    您是否计划在 AM57x 电路板上运行 Linux、RTOS 或其他版本?

    如果您计划使用 Linux、请参阅以下用户指南。 这些说明了如何调试 u-boot。 Linux 内核和用户空间应用。

    此致、
    帕维尔