This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:Spectrum Digital XDS510 USB 的 CCS9连接问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, TMDSEMU200-U, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/823367/ccs-tms320c6748-ccs9-connection-issue-with-spectrum-digital-xds510-usb

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-UTMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 XDS510 USB 连接电路板 TMS320C6748。 但我在"连接"选项中看不到任何选项。 我只能看到 XDS560。 我是否可以知道 XDS510是否受支持以及如何包含它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 CCS 下载页面中所述、当 CCSv9迁移到64位应用程序时、Spectrum Digital XDS510系列调试探针已停产。 Spectrum Digital 未将其设备驱动程序迁移到此新数据路径。 抱歉。

    另外、您还可以购买 TMDSEMU110-U 或 TMDSEMU200-U 这款处理器的性能都很好。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔