This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:无法通过 UART 使用 UniFlash 工具对串行数据闪存进行编程

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR1642BOOST, IWR1642, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/818502/ccs-iwr1642boost-unable-to-programming-serial-data-flash-over-uart-used-uniflash-tool

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHIWR1642AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好、Uniflash 团队、

我在 TI IWR1642BOOST 中进行了测试、我想通过 UniFlash (5.0.0)中的 UART 目录下载演示包 bin 文件(xwr16xx_mmw_demo.bin)而不使用 USB (连接 XDS110)、

(1)修改 IWR1642BOOST 硬件、移除 R128和129、使用0 Omh 电阻,连接 R169和 R166、如下所示:

(2)选择刷写模式(101)、
(3)使用 FTDI 转 USB 适配器将 PC 和 iwr1642 UART (RX:焊球 N4/TX:焊球 N5)连接到 J6 (引脚5和引脚7)。
(4)使用5V/2A 电源适配器供电、然后将[FTDI 至 USB 适配器]连接至 PC。 打开 Uniflash 工具以下载 bin 文件。

但是它无法下载、上面的错误代码!!!!

我已将此问题发布到 传感器论坛(e2e.ti.com/.../3028358)

 传感器论坛中的 TI 工程师让我 通过在工具论坛上发帖与 Uniflash 团队核实 USB 适配器是否兼容。

可以提出一些建议吗?

我正在等待你的答复, 这对我来说非常重要。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    查看原理图、可以看到 XDS110的 UART 通信端口确实直接连接到 AWR1642器件。 这表明器件正在处理引导和刷写机制、Uniflash 可能只是等待 AWR1642器件发出某种字符串、然后开始向其发送数据。  

    但是、我怀疑 Uniflash 可能会发出器件或电路板复位、因此可以重新读取 SOP 跳线、AWR1642器件以正确的方式引导以接受 UART 命令。  

    您可以尝试在尝试连接到器件之前或之后立即手动点击复位开关(NRST SW2)、然后查看 Uniflash 是否能够与其通信。  

    除此之外、我不知道还会发生什么情况、因为器件 UART 启动应该简单明了、除非还有另一个我不知道的与硬件相关的内在功能。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我不确定在这种情况下还会发生什么情况。 我在下面的文档的第4章中得到了指出、尤其是第4.4节中的流程图、其中指示器件等待来自 Uniflash 的中断信号、因此如果器件已经处于 SOP 模式5、则似乎不需要完全复位。  

    http://www.ti.com/lit/an/swra551/swra551.pdf

    无论如何、请仔细检查本文档的要求、也许可以尝试插入逻辑分析仪、看看您是否可以评估信号和流量。 另一个方面可能是通过示波器实现的信号完整性。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您似乎未连接到正确的 COM 端口、您需要连接到与类应用 UART 对应的端口 、如 SDK 演示用户指南中所示。

    谢谢、

    Akash