This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECMOSER:在 CCS 9.01安装期间无法安装处理器支持

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/822986/ccs-codecomposer-unable-to-install-processor-support-during-ccs-9-01-install

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、当我尝试安装 CCS 9.0.1时、我无法点击 Next 按钮以继续安装 CCS、并选择66AK2x。 当我单击"下一步"时、不会发生任何情况。  

如果取消选择66AK2x 框、则可以继续安装。  

有什么想法吗?

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我之前的消息中、当我们尝试通过网络进行安装时、我会显示图像、但当我尝试不通过网络运行安装时、即直接在我的计算机上运行安装时、我没有任何问题。 有什么想法吗?

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与我的 IT Guru 交谈、他能够解决问题、以便我能够正确安装东西。  

    一切都好、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joe 的更新、很高兴听到您能够解决您的问题。

    Ki