This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVMK2GX:CAN#39;t DEBUG EVMK2G

Guru**** 2925630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/822575/ccs-evmk2gx-can-t-debug-evmk2g

器件型号:EVMK2GX
主题中讨论的其他器件:EVMK2G

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试为项目开始使用 EVMK2G、我甚至一直在获取一个简单的模板或示例以进行实际运行。

我可以创建一个以 K2GEVM 为目标的新项目。 连接是板载 XDS2xx USB。 Cortex A、基本 Hello World 示例。 我可以验证连接、这运行正常。 项目构建、没有问题。 目标配置是针对 K2GEVM 创建的。 一切看起来都正确。

我单击该错误、GEL 文件看起来运行的很巧妙。 一直到 K2G GP EVM 初始化完成。 EVM 是1GHz 版本、且已正确检测到。

出现程序加载窗口、似乎正在下载。

我所得到的就是:

我创建了新项目、尝试了示例项目、它们的结束方式相同。 我从不去 main。 如果我暂停 ARM 内核、我似乎卡在 startup_armca15.s 中

我缺少什么? 如果有任何见解,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、

    鉴于 GEL 文件和基本设置工作正常、我假设您已按照此处所述设置 EVM:

    http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/How_to_Guides_Hardware_Setup_with_CCS.html#ak2gx-gp-evm-hardware-setup

    是否可以确认引导开关已设置为“No boot (无引导)”。 ARM 在您加载代码时或在进入 main 后的某个阶段是否会进入运行状态?您尝试运行哪个示例模板项目。 startup_arm15.s 是 CCS 中的一个文件,它允许 GCC 应用程序开发人员在使用裸机应用程序时设置 A15。 您是否使用裸机 hello world 应用程序进行测试?  如果这是 TI RTOS 模板或 PDK 示例、则不应使用此文件。  

    您能否提供您正在使用的模板的详细信息。 n`t、您已经指示了使用哪个版本的 CCS 来测试设置。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    非常感谢您的回复。 我知道这会是一件简单的事情。 在这个阶段、我只关注学习该工具、并且没有正确设置引导模式开关。 我之前已经设置了它们、但在确定另一个问题时、我已将它们移回 SD 卡。