This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:使用 Fusion Degital Power Studio 更改参数

Guru**** 2927060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/820301/ccs-ucd3138-change-parameters-with-fusion-degital-power-studio

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

在比较以下图像中的红色帧时、十六进制的计算在参数更改前后不匹配。 这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    十六进制表示器件值。  因此、如果器件值发生变化、则预期十六进制值应发生变化。  我觉得这可能不是你的关注。  如果不是、请详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我想知道以下原因。
    "器件 值"与通过将"器件十六进制"转换为十进制获得的值匹配。
    但是  、"新值"与通过将"新 十六进制"转换为十进制获得的值不匹配。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    十六进制值表示十进制值的线性11编码。  需要编码来表示实数的十进制部分。