This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C1294NCPDT:优化器异常终止

Guru**** 2562020 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/822812/compiler-tm4c1294ncpdt-optimizer-terminated-abnormally

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好 将 TI ARM 编译器从18.1.1升级到18.12.0后出现此错误。 该错误在 OryxCyclone 1.9.0 (https://www.oryx-embedded.com/)库的函数"pathFindFileName"上重现。

我已经从 编译器调用中剪切了不必要的--include_path 标志。

const char_t * pathFindFileName (const char_t *路径)
{
size_t n;

//检索路径的长度
n = strlen (path);

//在
(n > 0)
{
//找到正斜杠或反斜杠字符?
if (path[n - 1]!='/'&& path[n - 1]!='\')
break;

//previous character
n-;
}

//搜索最后一个分隔
符的字符串 while (n >0)
{
//找到正斜线或反斜线字符?
if (path[n - 1]='/'||path[n - 1]='\')
break;

//previous character
n-;
}

//返回指向文件名
的指针返回路径+ n;
} 

编译文件:"../OryxCyclone/common/path.c
调用:ARM 编译器
"C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.0.LTS/bin/armcl -mv7M4 -code_state=16 -float_support=FPv4SPD16 -me -O2 -opt_for_speed=0  

--include_path="D:/work/projects/UpsController/UpsController/OryxCyclone/common

--include_path="D:/work/projects/UpsController/UpsController/OryxCyclone/cyclone_crypto

--include_path="D:/work/projects/UpsController/UpsController/OryxCyclone/cyclone_ssl

--include_path="D:/work/projects/UpsController/UpsController/OryxCyclone/cyclone_tcp  

--include_path="C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.0.LTS/include

--define=ccs="ccs"--define=target_is_Snowflake_RA0 --define=use_EK_TM4C1294XL --define=part_TM4C1294NCPDT -g --c99 --c++14 --gcc ---diag_warning=225 --diag_wrap_overview-example_orcpe_orcpe_orage=off --/OryxCyclone/common/path.c preoverview/overview_on_orage="bon_overview"

>>编译失败
OryxCyclone / common/subdir_rules.mk:44:目标'OryxCyclone / common/path.obj'的配方失败

>>>优化器异常终止
>>>>在函数 pathFindFileName()中
>>>>在文件"./OryxCyclone/common/path.c 中
这是由 TI C/C++优化器中的缺陷导致的。
TI 客户支持可能会建议解决方法来避免这种情况。

升级到编译器的最新版本可能会解决此问题。

在 E2E 支持论坛中联系 TI、网址 为 http://e2e.ti.com 、位于
"开发工具"、"TI C/C++编译器"。 请参阅标题为的链接
"提交问题"。

我们需要看到整个错误消息以及完整、可重现的消息
包括所有命令行选项的测试用例。
包含由选项--preproc_with_comment 创建的.pp 文件

gmake.1]:***[OryxCyclone/common/path.obj]错误1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您通知我们此问题并提交测试案例。  我可以重现相同的行为。  我在 SDOWP 系统中提交了条目 CodeGen-6474以进行调查。  欢迎您在我的签名中使用下面的 SDOWP 链接进行访问。

    谢谢、此致、

    乔治