This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100BOOST:USB 驱动程序似乎出现问题。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, MSP-EXP430F5529LP, CC3100BOOST, CC31XXEMUBOOST, CC3100SDK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/822212/ccs-cc3100boost-it-seems-like-something-wrong-with-the-usb-driver

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100MSP-EXP430F5529LPCC31XXEMUBOOSTCC3100SDKCC3200

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

我     在下面列出了    我 遇到的问题。

参考:

1.swru375d、  CC3100 SimpleLinkTmWi-FiRegistered和物联网解决方案入门指南--用户指南

器件:

1.CC3100BOOST   2.CC31XXEMUBOOST   3.MSP-EXP430F5529LP    4.装有 Windows10 家庭 系统的 PC

软件:

CCS | 6.1.0.00104   2.MSPWare for CCS | 2.40.00.37   3.Visual Studio | 2010 with SP1 Update  4.CC3100SDK_1.2.0    CCS UniFlash v3.2


 首先、我 无法    成功遵循本用户指南然后 我请求  帮助。    TI 的一位员工 告诉 我     CC3100BOOST 的测试环境、 所以我 安装  了上面的软件。

在 Getting Started 部分,I failed to flash the CC3100BOOST、  and it sown

--连接设备时出错。 请检查 COM 端口设置。 错误代码:1.

 

但 它   在 Visual Studio 中成功运行

但     它在 CCS 中无法成功工作、这      对  我来说是最重要的部分。  如图所示

初始化仿真器时出错:未找到 USB FET

这是 PC 中设备管理器的图片

当我将 USB 插入我的 PC,时、会显示此,、这意味着通用 USB 集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    下载并安装最新的 CC3200 SDK v1.4.0

    遵循 SDK 文档。  
    您将具有以下依赖项:  

    依赖关系

    此版本已通过以下组件验证:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom

     我很抱歉 ,但我 没有按照你 的指示,    在这一过程中有很多障碍。

    我的设备是3100、而不是3200

    CCS8.3有两个版本、一个是 v8.3.0、另一个是 v8.3.0。   我最后选择了 v8.3.0。

    2.在哪里可以下载 SimpleLink 主机驱动程序1.0.1.13?

    我遵循 swru376e-CC3200 SimpleLink Wi-Fi 和 IoT 解决方案与 MCU LaunchPad 入门指南的说明,但我觉得“很难遵循与我的情况不太相似的书的说明。 无论如何、我都想尝试一下。 所以我花了将近3个小时的时间才发现它仍然没有连接到目标。 它看起来很好

    Cortex_M4_0:连接到目标时出错:无法与器件通信。 请检查您的连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要 CC3100SDK: http://www.ti.com/tool/cc3100sdk

    任何版本的 CCS 都可以工作(您也可以选择 CCS 9.x)。

    SimpleLink 主机驱动程序包含在 SDK 中。

    我假设您收到此错误、因为您未使用与您的器件兼容的工程。 如果问题仍然存在、请查看此主题的最后一个帖子 :https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/383065

    我希望这将有所帮助、

    此致、