This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28023:宏名称和#39;ProjName#39;

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/821585/ccs-tms320f28023-source-of-macro-name-projname

器件型号:TMS320F28023

工具/软件:Code Composer Studio

Win7 32位、CCS 6.2、F28023。

在项目设置中、在 CCS Build -> C2000 Linker 下、我会看到标记集的摘要;在-m 附近、我会看到常数-m"Piccolo.map"(我的项目名为 Piccolo。)

但是、当我单击"edit flags"按钮时、它更改为...

-m"${ProjName}.map"

问题1) ProjName 是在哪里定义的? 我在编译器工具和汇编工具 PDF 中找不到参考。

我想将该映射文件放置在项目文件夹中(我想可能看起来像.\${ProjName}.map ),也许可以用不同的名称。

问题2)如何更改宏(我想这与 Q1 (上面)相同)

问题3)定义了哪些其他宏、以便我可以利用它们?

谢谢、Mark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="cool Javelin "]

    问题1) ProjName 是在哪里定义的? 我在编译器工具和汇编工具 PDF 中找不到参考。

    我想将该映射文件放置在项目文件夹中(我想可能看起来像.\${ProjName}.map ),也许可以用不同的名称。

    [/报价]

    ProjName 是 Eclipse 构建变量:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Project_Macros

    您可以在下面的对话框中看到定义(确保启用了"show system variables"选项)

    [引用 user="cool Javelin "]问题2)如何更改宏(我想这与 Q1 (上面)相同)

    您可以在上面的对话框中选择它并使用"edit"按钮。 这将覆盖自定义值的默认值。

    cool Javelin 说:
    问题3)定义了哪些其他宏,以便我可以利用它们?

    请参阅上面的对话框。

    另请参阅:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_portable-projects.html#variables

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的天、看看我现在可以调节的所有变量。 我在天堂。 谢谢 Ki。