This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CCS/TMS320F28032:如何在 Windows 10上安装 CCS3.3

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/821933/faq-ccs-tms320f28032-how-to-install-ccs3-3-on-windows-10

器件型号:TMS320F28032

工具/软件:Code Composer Studio

 您好!

您能帮助我们在 Windows 10上安装 CCS3.3 (64位)

我们可以成功安装它、但无法打开它。

谢谢

Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图显示了安装 CCS 时发生的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不建议在 Windows 10上安装 CCSv3.3。 这是完全不受支持的配置。 如果您坚持使用不受支持的过时 CCSv3.3、那么我至少建议在 Windows XP 计算机上安装/使用它(VM 也应该工作)。 Windows XP 是 CCSv3.3支持的最后一个操作系统。

    如果您坚持在 Windows 10上使用 CCSv3.3、请查看以下文章:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html

    请注意、如果您的 Windows 10为64位、则需要找到64位驱动程序支持(CCSv3.3不提供该支持)。 确保 cc_app.exe 和 cc_setup.exe 以管理员权限和 Windows XP SP3兼容模式运行。

    同样、我强烈建议不要在 Windows 10上使用 CCSv3.3。 除了上述信息、我们几乎无法提供额外支持。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erwin、

    我们不支持操作系统和 CCS 的这种组合、因此我能做的最简单的就是提供一个小过程、而其他用户执行了该过程:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/468981/2290735#2290735 

    我建议采购旧机器并安装兼容的操作系统和 CCS 组合。 另一种方法是创建具有兼容操作系统的虚拟机(VirtualBox、VMware 等)-由于在 VM 接口上运行的设备驱动程序不一致,此组合可能适合也可能不适合调试。  

    此致、

    拉斐尔