This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5708:用于 ARM-Linux 的 WIN-CCS 交叉编译可执行文件

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/821407/ccs-am5708-win-ccs-cross-compile-executable-for-arm-linux

器件型号:AM5708

工具/软件:Code Composer Studio

x86开发环境:Windows、CCS

ARM 目标板:AM-5708、PROCESSOR-SDK-Linux-rt5.3

 仅在 Windows 上使用 CCS 和 JTAG:

Q1:如何交叉编译 ARM-Linux 可执行程序?

Q2:如何链接 ARM-Linux 库? (如 OpenCV libs ...)

Q3:如何将 可执行文件下载到目标板?

Q4:如何启动我的 ARM-Linux 程序并查看日志信息?

谢谢、

Andi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andi、

    为了构建 Linux、您需要有一台运行 Linux 的主机 PC。 您应该在 PC 上安装运行 Linux 的虚拟机并按照以下说明构建 Linux:
     

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在 Ubuntu (主机 PC)上使用 CCS 和 JTAG

    如何将 可执行文件下载到目标板并查看日志信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 JTAG 连接到电路板时、您可以选择将生成的(使用 CCS).out 文件加载到特定的 AM5708内核。 加载后、您可以单击"运行"以执行您的程序。
    CCS 具有调试控制台、您还可以连接电路板的调试 UART、并使用 minicom 将 EVM 调试控制台连接到 Linux PC。


    此致、

    Yordan