工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我在各地都遇到构建错误、因此我非常沮丧、我为什么要为此而费力才能构建简单的 RTOS_TEMPLATE_APP_AM65xx_A53。
我还拥有 AM437x EVM、在该 EVM 上我成功构建并测试了完全相同的示例模板、但是 AM65x 的 SDK 似乎会产生大量构建错误、我似乎无法修复。
我执行以下操作:
-我只需从 Processor SDK 目录中导入示例模板: C:\ti\processor_sdk_rtos_am65xx_5_03_00_07\demos\rtos_template_app
-构建项目。
然后、我收到以下错误:
我认为主要错误是"XDC.cfg.SourceDir:Build of generated source libraries failed:exit status = 2"错误。 似乎没有与 XDCtoolos 进行正确的通信? 我甚至尝试过不同的编译器、但也没有成功。
下面是完整的构建日志(也随附):
我使用以下版本:
- CCS v9.1.0.00010
-适用于 AM65xx v5.03.00.07的处理器 SDK RTOS
- GNU v7.2.1 (linaro)编译器
- XDCtools 版本3.51.1.18_core
-SYS/BIOS 6.75.2.00
我尝试卸载所有内容、运行 CC Cleaner 并重新安装、但也没有成功。 这确实令人沮丧、因为构建示例模板不应该如此困难?
如果有任何帮助、我们将不胜感激!
此致、