This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:跟踪人类和动物

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/821311/ccs-iwr1443boost-tracking-human-and-animal

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我有一个 IWR1443BOOST。

我想使用 IWR1443BOOST 来识别人们或动物的移动、例如果园

您能不能推荐一个适合这种情况的好演示程序

如果有、请告诉我如何下载、安装和使用该程序

我将等待回答好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有在 IWR1443上具有跟踪器的演示。 对于1443、您可能需要从获取点云开始、然后为从 IWR1443获取点云的器件编译 TI 毫米波 SDK 中包含的 GTrack 软件。

    此致、

    Justin