This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-C2000:错误:程序"make"在路径中找不到

Guru**** 2049780 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/821055/ccs-ccstudio-c2000-error-program-make-not-found-in-path

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我不熟悉 CCS。 我已安装 TI CCS V9。 我尝试构建"Hello World" ANSI C 项目 、并收到 错误"Program "make" not found in the path"

全部制作
无法运行程序"make":启动失败

错误:在路径中找不到程序"make"

谢谢、此致、

Satheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satheesh、

    CCS 工程使用 gmake、而不是 make。 检查项目属性并确保使用了默认编译命令:

    通过选择项目属性对话框左下角的选项、确保公开高级设置。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    默认情况下、选择了"Use default build command"、但我仍会遇到相同的错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过查看您的屏幕截图、我可以看到您没有创建 CCS 项目。 您创建了一个标准 Eclipse CDT 项目。

    若要创建新的 CCS 工程、请转至'Project -> New CCS Project'

    请注意、开始使用 CCS 和器件时、建议使用 TI 提供的软件包中的现有示例。 对于 C2000、请参阅:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_getting-started.html#c2000

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我可以在没有任何错误的情况下构建现有示例。  

    但是、是否无法如前面所述构建 ANSI C (Eclipse CDT)工程?

    谢谢、

    Satheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="sathesesh Kumar Raju"]但是否无法如前面所述构建 ANSI C (Eclipse CDT)项目?

    CCS 工程通常是 ANSI C 工程。 默认情况下、它仅配置为使用 CCS 工具链。  

    如果您希望使用纯 Eclipse CDT 项目、请参阅 Eclipse CDT 文档:

    https://help.eclipse.org/kepler/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.cdt.doc.user%2Fconcepts%2Fcdt_o_home.htm

    请注意、对于 C2000、强烈建议使用 TI 工具链坚持使用 CCS 项目。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您不熟悉 CCS、我还建议查看 C2000的 CCS 初学者专题讨论会以及 C2000Ware 中的示例:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADXuYLVqzfdtPU1JFEH3hw__FUz-xrs__LATEST

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AL.a.macE.c7rSiGSB7klQ__gYkahfz__LATEST

    谢谢

    Ki