This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6455:DSP 入门套件(DSK)

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6455
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/819185/ccs-tms320c6455-dsp-starter-kit-dsk

器件型号:TMS320C6455

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我尝试初始化 TMS320C6455 DSP 入门套件(DSK) 入门套件时、最初提供的 POST 应用程序无法运行、主要问题是我的驱动程序未更新、

而在器件管理器中、器件连接时要小心、不要使用任何器件驱动程序  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasi、

    您运行的是哪个版本的 CCS?

    我相信 C6455 DSK 上有一个 Spectrum Digital XDS510类调试探针。  这将不适用于 CCSv9.0及更高版本。  支持这些调试探针的最后一个版本是 CCSv8.3.1

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我使用的是开发板随附的 CCS 版本3.3、当 我尝试使用 CCS V8.0、CCS V8.1、CCS V8.2和 CCS V 8.3等较新版本时、我会从 CCS 网站提供的离线链接下载所有这些版本。 但在这些版本中、我找不到开发板作为目标器件。

    我正在使用64位 Windows 7操作系统、是否必须降级它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasi、

    在 CCSv8中、如果您在项目向导和目标配置筛选框中键入6455、您将看到"DSK6455 "、"EVM6455 "和"TMS320C6455 "。  我刚刚在8.3.1安装中验证了这一点。  你没看到那个吗?  如果是、则可能未安装他们对此设备的支持。  您可以通过再次运行 CCS 安装程序并将其指向现有安装来进行安装。 然后、您可以选择要安装的其他器件系列。

    对此,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我尝试在目标中设置 dsk6455、但在将 dsk6455设置为目标时、我收到一条错误指示、指示"版本8.0.0或更高版本的编译器不再支持所选器件"

    此致、

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasi、

    您可以通过转至 Help -> Install Code Generation Compiler Tools 来安装较旧版本的 C6000编译器。

    您可以在此处的筛选框中输入 C6000以缩短列表。  然后选择较旧版本的 C6000编译器。  可能是7.4.x

    此致、

    John