This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1312R1:2个具有 CC1312R1的 UART 器件

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/820806/ccs-launchxl-cc1312r1-2-uart-devices-with-cc1312r1

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

工具/软件:Code Composer Studio

我需要将 GPS 模块和触摸显示屏与 CC1312配合使用。 它们都通过 UART 进行通信。 如何同时将两者连接到 CC1312?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1312有2个 UART、这意味着您可以将 UART0用于 GPS、将 UART1用于显示屏。 有关详细信息、请参阅电路板文件和驱动程序文档。