This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:Code Composer Studio

Guru**** 2060970 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/817970/ccs-codecomposer-code-composer-studio

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你好,先生  

我自己的 Sachin Patel

我为 德州仪器 C2000处理器安装 Embedded Coder 支持包。

安装后、我需要一些第三方软件、如 controlSUITE、code composer studio、c2000ware 等

但我的问题是我已经安装 Code Composer Studio、但显示您不是在安装 Code Composer Studio。 主席先生,问题是什么?

我附加了一些屏幕截图。   

第二个问题是  

plz 提供 controlSUITE 的直接下载链接??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    TI 无法告诉您为什么此软件未检测到您安装了 Code Composer Studio。  它们可能需要特定版本。  您必须跟进 MathWorks。

    在下载 controlSUITE 时、我将与 C2000团队中能够提供链接的人员联系。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我现在将介绍 controlSUITE 下载链接问题。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链路正在重新启用。 它应在接下来的24小时内可用。

    由此给您带来的不便、深表歉意。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以  

    非常感谢先生。

    祝你度过美好的一天!

    此致  

    Sachin Patel