This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何设置图形以实时显示 A/D 转换值?

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/819438/ccs-how-to-set-graph-to-display-the-a-d-conversion-value-in-real-time

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 CCS9.0进行在线调试。 如何在单次图形中设置参数以实时显示 A/D 转换值? A/D 采样频率为100kHz、采样对象为50Hz 正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我们的用户指南中的此部分-它提供了有关 Graph 工具的良好概述、有助于回答您的问题。

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-graphs.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我看到过这个文件。 但是、当我将采样率设置为1kHz 和100kHz 时、我得到的波形是相同的、因此这里的采样率与我的 A/D 采样率不同。  实时显示 A/D 转换值的目的仍然没有实现。  是否有方法提高图形更新的速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的文档讲述了整个故事。 有关主题的注释提及以下内容:

    谢谢