This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350-4:TI 驱动程序 Project Zero UART 问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/820154/ccs-launchxl-cc1350-4-ti-drivers-project-zero-uart-issue

器件型号:LAUNCHXL-CC1350-4

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   我复制并粘贴了 TI 驱动程序 Project Zero 教程最后一部分中的确切代码。 除 display_printf 部分外、所有内容均正常。 LED 根据 ADC 输入打开和关闭;但是、我没有从串行终端获取任何输出。 我尝试了 PuTTY 和 TeraTerm。 我将波特率设置为115200、等等。 此外、我将使用 CCS 版本9。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法重现您的问题。 但您可以尝试使用 CCS 提供的串行终端(可以使用调试按钮旁边的蓝色图标或快捷方式 Ctrl+Alt+Shift+T 打开该终端)。

    此致、