This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:更新 SmartRF 闪存编程器的仿真包2.

Guru**** 2531550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/819593/ccs-cc2640r2f-updating-emulation-package-for-smartrf-flash-programmer-2

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已通过 Code Composer 将 XDS110更新为最新的仿真包(8.2.0.00004)。

但是、现在我不再能够使用 SmartRF 闪存编程器或 Uni 闪存对我的器件进行编程。 两者都提示我再次"更新" XDS110 (例如仿真包8.0.27.9)、以便能够对器件进行编程。

我已尝试使用最新版本的 SmartRF (1.0.0)和 UniFlash。

是否可以为 SmartRF 或 UniFlash 使用更新的仿真包? -每次在 CCS 和 SmartRF 之间切换时、"更新"XDS110真的很烦人。

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、SmartRF Studio 将使用给定版本的 emu 包、即使是今天或下周初推出的新 SmartRF Studio 也会有比您的升级版本更旧的 emupack。 您可以尝试降级 xds110使用的版本。