This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138PFCEVM-026:UCD3138无法在 ccs6.2.0编译环境下生成 x0文件。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/819463/ccs-ucd3138pfcevm-026-ucd3138-failed-to-generate-x0-file-under-ccs6-2-0-compilation-environment

器件型号:UCD3138PFCEVM-026
主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

软件版本:CCS6.2.0   编译器版本:TI v5.2.5   编译例程:PWR026_PFC

控制台:

已完成构建目标:"PWR0226_PFC_UCD3138.OUT"

Tektronix 扩展格式
("E:/ccs9.1.0/CCS9.1/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armhex.exe"-x "PWR0226_pFC_UCD3138.out"-o "PWR0226_pFC_UCD3138.x0"-memwidth 8)
Makefile:198:目标'post-build'的配方失败
Process_begin:CreateProcess (NULL,(E:/ccs9.1.0/CCS9.1/tools/compiler/ti-CGT-ARM_5.2.5/bin/armhex.exe -x PWR0226_PFC_UCD3138.out -o PWR0226_PFC_UCD3138.x0 -memwidth 8),...) 失败。
make (e=2):系统找不到指定的文件。

gmaking[1]:[编译后]错误2 (忽略)

****构建完成****

为什么.out 文件转换到.x0文件失败?

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我首先要检查的是 armhex.exe 的路径是否确实正确。  

    接下来、我们来看看 此页面。 它讨论了可能发生此类错误的一些常见场景以及如何解决这些错误。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../547683