This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5529:MSP-EXP430F5529

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/819627/ccs-msp-exp430f5529-msp-exp430f5529

器件型号:MSP-EXP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
我想在微控制器上编写一个程序、该程序从射频接收数据、并通过串行方式将其发送到 PC、并将其保存在文件中。 我想 I/O 库只能用于读取、因为它发生在主机上的编译期间、但当我想将数据从 MCU 发送到 PC 时、写入函数在这里不起作用、因为 MCU 上没有文件系统。

如何通过串行端口将微控制器中的字符串以文件形式保存到 PC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Beso、

    您似乎只需要将数据从 MSP 传输到 PC? 为此、我要使用终端仿真器程序(我个人喜欢使用 PuTTY、但有多种选项)来记录 MSP 通过通信接口发送的数据(UART 应易于实现)。  

    我们提供了多个 UART 代码示例、可通过打开 CCS 并导航至 View > Resource Explorer 来找到这些示例。 然后在 Resource Explorer 中、导航至 Software > MSP430Ware > Devices > MSP430F5XX_6XX > MSP430F5529 > Peripheral Examples > Register Level。 在这里、您将找到一组通信代码示例、这些示例应能帮助您实现目标。

    谢谢!

    Mitch