This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6747:旧的 CGT 安装程序

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/819349/ccs-tms320c6747-old-cgt-installer

器件型号:TMS320C6747

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户需要 CGT v6.1.3安装程序。  
到目前为止、我们可以在以下站点下载它、但现在无法找到它。  
http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download.htm

从何处下载  CGT v6.1.3安装程序?
我知道他们可以使用最新版本。 但它们具有由 CGTv6.1.3制作的大量软件库/算法。 因此、他们希望尽可能创建相同的环境 。

此致、
高井雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过私人邮件与您联系。

    谢谢、此致、

    乔治