This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Cortex_M4_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。

Guru**** 2198240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/819155/ccs-cortex_m4_0-error-connecting-to-the-target-error--1170-0x0-unable-to-access-the-dap

主题中讨论的其他器件:MSP432P401M

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生,

我正在   使用 XDS100V2 USB 仿真器和 CCS V8对 MSP432P401M 微控制器进行编程。

我在尝试对控制器进行编程时看到以下错误。

" Cortex_M4_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.188.0)"

我通过目标配置接口测试了 JTAG 连接、这里是输出:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[开始]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\Admin\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
库构建日期为"2018年2月8日"。
库构建时间为'18:36:28'。
库软件包版本为'7.0.188.0'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 FTDI FT2232功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

此路径长度测试使用64个32位字的块。

JTAG IR 指令路径长度测试失败。
JTAG IR 指令扫描路径卡在零。

JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
JTAG DR 旁路扫描路径卡在零。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
测试1字0:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字1:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字2:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字3:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字4:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字5:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字6:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字7:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:1、跳过:0、失败:1
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
一些值已损坏- 83.3%。

JTAG IR 完整性扫描测试失败。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
测试1字0:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字1:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字2:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字3:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字4:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字5:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字6:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
测试1字7:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:1、跳过:0、失败:1
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
一些值已损坏- 83.3%。

JTAG DR 完整性扫描测试失败。

[结束]

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

请帮助我尽快解决此问题。 感谢您的任何帮助。

提前感谢。

此致

Vivek。