This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01349:采用单封装六通道数字的逆变器 IPM 接口参考设计

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01349, TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/817995/ccs-tida-01349-ipm-interface-reference-design-for-inverters-using-single-package-six-channel-digital

器件型号:TIDA-01349

工具/软件:Code Composer Studio

您好、社区

我已根据参考设计中提供的详细信息组装了 TIDA-01349逆变器。 TI 是否会提供用于测试 TIDA-01349逆变器  的 CCS 工程副本、以帮助我对 F28379D controlCARD 进行编程? 我有一些在 CCS 和 Embedded Coder 中使用 LAUNCHXL 和 BOOSTXL MCU 以及逆变器套件对 PMSM 控制进行编程的经验、但我没有使用 SDFM。

此致、

Adam

http://www.ti.com/tool/TIDA-01349

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    此查询已被转发以寻求帮助。 有人应该在几天内回复您。

    -Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们使用 了控制套件中的 TMDXIDDK379D 套件软件来测试 TIDA-01349板。 该代码还具有用于测量电机电流的 SDFM 选项。

    仅对该代码进行了细微修改(IO 引脚重新分配、增益系数)、使其适用于 TIDA-01349。

    此致、

    Pawan