This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28335:CCS/TMDSCNCD28335

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/818483/ccs-tmdscncd28335-ccs-tmdscncd28335

器件型号:TMDSCNCD28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我使用 TI F28335 DSP 来运行三相感应电机。 我正在使用的项目是 HVACI_Sensorless_2833x。 我想更改程序中的死区值、但我在该项目中找不到要更改的特定代码。 我使用构建级别1来运行电机。 如果有人能帮助我进行更改所需的文件、我将不胜感激。  

此致

Ashik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查找名为'pwm1'的结构变量并查找到'pwm1.Deadband '的赋值。  此外、检查初始化 PWM 的宏 PWM_INIT_MACRO。 将鼠标悬停在该宏名称上、并按住 Ctrl 键并单击以打开包含此宏的文件并将其打开。