This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:关于在线路输入点获取输入....

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/818084/ccs-about-getting-an-input-at-line-input-point

主题中讨论的其他器件:TMS320C6416

工具/软件:Code Composer Studio

当我在 TMS320C6416的线路输入点提供正弦波时、我没有在图中得到正弦波。我在图中得到一些随机的波形。我是否需要为电路板激活任何采样过程、或者我应该怎么做?


-1035.
-1072
-1055
-1075
-1073
-1070
-1054.
-1056
-1054.
-1049
-1061
-1058.

这些是我为5Vp-p 值正弦波输入获得的值.....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对 TMS320C6416器件及其开发套件的内在细节不是很了解、但从纯软件和工具的角度来看、我有以下评论:

    您显示的值似乎不代表正弦波、或者至少一个具有宽动态范围的正弦波-最小值和最大值仅相差37个计数。 如果软件正确且正在正确读取线路输入 ADC、则可能是输入信号连接问题。  

    值表示这是一个有符号整数-您可能需要正确配置图形以显示它们。 CCS 用户指南的第7.7节中显示了执行此操作的详细信息。 如果您有 CCS 9.1、可从帮助中获取此用户指南。 否则,您可以通过以下网址访问它:  

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html 

    我还将尝试联系比我更了解器件内在函数的人、在这里进行评论。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ijada Hari、

    TMS320C6416是一款非常旧的 DSP。 不建议在新设计中采用 NRND、TI 建议迁移到 TMS320C6657或 TMS320C6746。

    此致、
    Tsvetolin Shulev